Estás viendo la descripción general y los recursos para
Energía eficiente
La eficiencia energética de los HFO se demuestra al comparar la cantidad de energía que utiliza una cámara frigorífica cuando se trabaja con un sistema HFO frente a un sistema de amoníaco.
Solstice® N71 (R-471A) proporciona mejoras de eficiencia energética del 30 % en comparación con el CO 2 para sistemas de refrigeración comercial de temperatura media. 1
Los HFO son un facilitador clave para la adopción de bombas de calor. Su mayor eficiencia energética en edificios comerciales y esquemas de calefacción urbana es esencial para reducir el uso de combustibles fósiles y la demanda de la red eléctrica.
Los materiales de aislamiento producidos con HFO permiten que los edificios sean más eficientes energéticamente con un uso óptimo del espacio. 2
Solo la calefacción representa el 50 % de la demanda energética de la UE, y el 70 % todavía procede de la quema de combustibles fósiles, lo que genera emisiones de CO 2 en la atmósfera.
Las soluciones HFO existen en Europa y están fácilmente disponibles que, combinadas con las tecnologías de bombas de calor, pueden llevar a Europa por el camino de la neutralidad climática y la independencia energética. 3